This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OP07:您能告诉我 OP07是否可以实现以下设置

Guru**** 2686295 points

Other Parts Discussed in Thread: OP07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/811698/op07-can-you-tell-me-if-op07-can-implement-the-following-settings

器件型号:OP07

大家好:

     您能告诉我 OP07是否可以实现以下设置?

     1 μ A、 只能设置为正电压、不需要为 OP07设置负电压;

     2 μ A、将正电压和负电压设置为零

谢谢!

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、

    我将把您的主题介绍给支持精密放大器的小组。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tony、

    对于 OP07、我不确定您要询问的电压是什么、但希望它们是 Vcc+和 Vcc-电源。 关于您的问题:

    您能告诉我 OP07是否 可以实现以下设置吗?

    1 μ A、 只能设置为正电压、 OP07无需负电压 

    OP07可由单个+Vcc 0 V 电源供电、并注意共模输入电压范围- VICR 和峰值输出电压- VOM 规格。 您可以在数据表第7.5节"电气特性"表中找到这些参数。 对于双(Vcc+/Vcc-)电源、其额定电压范围为0V、其中0V 是中量程电压电平-介于-15V 和+15V 之间。但是、对于+30V 等单电源、 中量程电压从0V 上升到+15V。因此、VICR 和 VOM 具有相同的指定电压范围、但现在它们以新的中量程电压电平+15V 为基准。

    有关使用具有单电源的双电源运算放大器的更多信息、请参阅以下应用公告。 它包含许多有用的信息:

    http://www.ti.com/lit/an/sboa059/sboa059.pdf

         2 μ A、将正电压和负电压设置为零

    我相信您在问 OP07是否可以由不对称电源供电、例如+20V/-10V 或+10V/-20V 等? 实际上、在将它们应用于两个不同的电源电平时、它可能会但要注意上面讨论的 VICR 和 VOM 范围。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kirby:

              感谢你的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

           感谢你的帮助。