This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC274:低电压应用

Guru**** 2928990 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC274, TLV9004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/803345/tlc274-low-voltage-application

器件型号:TLC274
主题中讨论的其他器件: TLV9004

TLC274 OA 版本是否适用于低电压应用。 我有一个 VU 仪表接口电路指出了这一点、但我找不到与 TLC274相关的此类模型编号。

谢谢

此致

烈士

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Martyn、

    TLC274可根据数据表处理低至3V 的电源电压。 这是您的意思吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会回应 Kai 的问题-您在这里有什么顾虑?

    如果您希望器件能够在低至1.8V 的电压下运行、请考虑使用 TLV9004。

    最棒的
    Paul