This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM:EVM 尺寸

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/811574/drv2700evm-evm-dimensions

器件型号:DRV2700EVM

您好!

您能否分享此 EVM 的尺寸? 用户指南中未说明这些内容。 客户要求提供电路板的长度和宽度。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elisha、

    电路板尺寸为73.5mm x 44.5mm。
    您能否提供有关客户为何需要电路板尺寸的更多详细信息? EVM 板仅用于评估、未经验证可用于终端产品。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师-低功耗音频和传动器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ivan。

    我不知道他们为什么需要它、请求来自经销商。