请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA233 您好、Sirs、
您是否会在 INA233数据表第15页的 IN- IN 输入滤波参考设计中建议 Rfilter 符号是否有 MUSing?
谢谢、此致、
陈耀恩
2019年6月17日
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Wayne、
图25中确实缺少 Rfilter 电阻符号。 最佳做法是为每个输入引脚使用两个10欧姆输入电阻器、因为这不仅会降低差分滤波的截止频率、还会最大限度地减小电阻器所增加的误差。 如果仅使用一个10欧姆电阻器,则会通过(IB+)*10欧姆产生立即偏移。 但是、如果使用了两个电阻器且 IB+= IB-= 8uA、则两个电阻器上的压降将大致相同、具体取决于电阻器容差、它们将抵消。
抱歉、该图不完整。 我们将努力纠正这种情况。
最棒的
Peter