This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL103W:在 PMP10155上使用的 TL103W 某些电容器和电阻器的用途(文章上的图片)

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/810534/tl103w-tl103w-used-on-pmp10155-purpose-of-some-caps-and-resistors-picture-on-post

器件型号:TL103W
主题中讨论的其他器件:PMP10155

您能否解释评估板 PMP10155上 C17、C16和 R28的作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Soufiane、您好!

    U1-A 是一个误差放大器、它使用所有的电压增益来使直流输出电压精确。 C17、C16和 R28以受控方式通过所需的极点和零点来降低该增益、从而使电源的大稳压环路稳定。 一般而言、这些组件用于频率补偿。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复、您是否有任何应用手册或参考资料可用于设置这些组件的值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试其中的一种方法