This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3201:无 Vcc 时的输出模式

Guru**** 2384230 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3201, TLV7011, TLV7021, TLV1805
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/811343/tlv3201-output-mode-when-no-vcc

器件型号:TLV3201
主题中讨论的其他器件: TLV7011TLV7021TLV1805

大家好、

  此处需要您的帮助、以获得有关应用问题和随附电路的建议。

  我的客户使用 TLV3201进行过流检测、并面临以下问题:某些器件将具有低阻抗、而某些器件在无 Vcc 电源条件(关闭模式)下具有高阻抗。 看起来 OP 输出处于不确定模式。 无法控制、当没有施加 Vcc 时、它将是高阻抗或低阻抗模式。 执行 OP 交换检查时、这种高/低阻抗行为将遵循 IC。  

  我的客户应用需要在没有 Vcc 施加条件时输出能够保持高阻抗。 这是否意味着它需要为此类应用或其他应用选择开漏类型?   

  需要您的帮助来提供电路建议或合适的器件、但其性能与 TLV3201类似。

e2e.ti.com/.../OP-Circuit.docx

此致、

艾伯特·李。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    DVDD 电源电压是多少?

    问题在于您使用的是推挽式输出器件、该器件在输出端到 VCC 之间将有一个 ESD 钳位二极管。 因此、当 VCC 处于"关断"状态时、输出引脚被二极管钳位到 VCC 线路。 当输出电压高于 VCC 时、VCC 线路将通过 ESD 二极管反馈、上拉 VCC 线路并有效地为比较器重新供电。 这可能是您看到不同输出的原因。

    将 VCC 线路切换至比较器以"禁用"并不是一个好主意。您还需要持续向 IN+引脚施加电压。

    看起来他们确实需要开漏型输出。 其中一些器件没有到 VCC 的钳位。

    我们的几个较新的比较器具有内部 POR 电路、因此当低于最小电源电压时、输出处于已知状态。

    请参见 TLV7011、TLV7021或 TLV1805、因为它们具有已知启动条件的 POR 电路。

    TLV1805输出在 POR 期间将具有高阻抗、并且还具有关断输入(无需使用 MOSFET)。

    TLV7021是一个开漏输出、在 POR 周期内将为"高阻抗"、并且没有输出钳位。 R1024将用作上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

     感谢您的回复。 DVDD 为3.3V。我了解到的内容:我的客户在 PSE 上使用 TLV3201进行输出电流限制电路并切断 Vcc,因为 他们希望先打开 PSE 输出,然后打开 Vcc 以提供 TLV3201 (在 PSE 输出后启用电流限制)。

    此致、

    艾伯特·李。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    可以向 TLV1805关断引脚添加一个 RC 网络、以延迟其启动反应时间。 当 SD 引脚为低电平时、TLV1805被启用。 因此、它需要一个连接 GND 的下拉电阻器和一个从 SD 引脚连接到 V+的电容器。