This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL331:主体标识

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/811544/tl331-body-marking

器件型号:TL331

尊敬的先生/女士:

我是否可以知道 这两个体标记之间有什么区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kum、

    对于空间不大的小型封装、使用字母数字和二进制"破折号"代码。

    "T1IS"是 TL331IDBV 的命名之一。

    文本上方和下方的破折号是表示数据和批次代码的 BCD 二进制代码。 顶行是年份的最后一位、底行是月份。

    两者都有顶级代码"1000"、"8"或2018年

    左侧的代码为"0001"(1、或1月)、右侧为"1010"(10、或10月)。

    左侧是2018年1月、右侧是2018年10月。