This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:输出超出容差

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA309

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/809174/pga309-outputting-out-of-tolerance

器件型号:PGA309

大家好、

我目前对 PGA309有一个相当奇怪的问题。 我使用此 IC 大约2年了、以前没有遇到过这样的问题。

我们的校准文件要求是针对 Vout=.2625V 和 Vout=3.583V。

校准正常、显示的输出如预期的准确。 然而、一旦与多模系统断开并连接到一个简单的 DMM、我们就会看到309几乎"忘记"校准。  

VLOW_ACTUAL =~0.3V、VHIGH_ACTUAL =~3.9V。

此论坛上的任何人以前是否曾看到过此问题? 乐意根据需要发布任何校准文件或寄存器详细信息。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    我有几个问题。

    如果可以、请提供校准文件以及连接到多校准系统的 PGA309测试卡的原理图详细信息。

    这种情况是否发生在多个 PGA309测试卡上、或者它是具有此问题的隔离式电路板?  在您的应用中、您是否能够 验证   故障 器件的外部 EEPROM 上是否仍然提供 EEPROM 校准寄存器信息?  是否 使用  34401 DMM 等高精度仪表或类似仪表测量故障电压?  

    非常感谢、

    此致、

    Luis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    根据 电子邮件讨论、该问题 与 EEPROM 编程/通信有关。

    如果您有进一步的疑问、请告诉我。

    此致、

    Luis