This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL074:输入共模范围

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TL074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/811068/tl074-input-common-mode-range

器件型号:TL074

您好!

客户通常将 TL074上的 VCC 双极电源(+/-15V)用于模拟输入应用。 但是、由于它们计划更改电源设计电路、TL074的输入偏置电源将更改为(+18V、-12V)或(+15V 和-5V)。 我们想知道这些输入共模范围是否适用于此应用?

在数据表中、它说共模输入电压范围为+/-11V、最小值为@+/-15V VCC 偏置电源。 这是否意味着输入的压降电压为4V、正确? 这个4V 的固定值是否与输入电压电平不匹配、对吧? 此外、输出电压摆幅范围如何?  

应用:适用于 VFD 的模拟输入电路。

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    只需将+/-15V 转换为新的电源电压、输入和输出范围的总电压也为30V。

    另一个注意事项是、切勿直接将输入引脚接地、在断电期间使用电阻器限制电流(1k 工作正常)。 +/-15V 也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、较短的答案是根据规格表、是的-您需要从使用的任何电源中规划每侧4V 的输入余量。 输出余量实际上随温度和2k Ω 负载下降了5V -这是1978年介绍中大量 I/O 余量浪费-此外、首页在输入摆幅至+Vcc 方面似乎不正确、 是否有需要减少浪费的供应开销的较新器件? 此外、该1k Ω 建议并不是通用的、这将在宽范围器件的4nV 电压下主导您的噪声。在该建议中、有一个很好的考虑因素、但1k Ω 始终不是答案。