This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA237:ESD 电平放大器;测试规格

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA237

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/803285/opa237-esd-level-test-specification

器件型号:OPA237

我们正在更新组件信息、需要以下信息:

 

ESD 等级:

ESD 测试规格:

 

希望及时收到您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dianne:

    如您所知、OPA237是一款非常老旧的器件、因此数据表中没有相关信息。 大多数现代运算放大器都包含 HMB 和 CDM ESD 测试/规格。

    对于 OPA237、HBM 规格为2000V。

    您是否会考虑使用较新的器件? 根据系统要求、我可以帮助您解决这个问题。

    Tamara