This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2210:关于 AD8676替代产品、OPA2210、OPA2192、OPA2191

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2210, OPA196, OPA197, OPA191, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/802506/opa2210-about-ad8676-replacement-opa2210-opa2192-opa2191

器件型号:OPA2210
主题中讨论的其他器件: OPA196OPA197OPA191OPA192

尊敬的 TI 社区:

我想替换强制和感应缓冲器以及18位 DAC 的输出缓冲器。 在过去、我们使用的是 AD8676、它具有更好的直流精度、但具有较小的 SR。我们将 OPA2210作为替代产品、因为它是一款新芯片、我们想知道、

1.是否有发布 OPA2210单芯片版本的计划? 我发现 OPA2210的所有规格(失调电压、漂移、1/f 噪声、噪声、SR)都优于 AD8676、我是否应该信任这些规格并将 AD8676替换为 OPA2210?

2.我发现 OPA192是 OPA197的 e-trim 版本、OPA191是 OPA196的 e-trim 版本、对吧? 电子三边放大器的性能更好、使用电子三边放大器时是否有任何注意事项?

最好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Byliu 您好!

    您找到了与 AD8676相对应的 OPA2210合适的器件。  OPA2210 µs 更宽的电源电压范围(4.5V 至< 36V)、更宽的 GBW (18MHz)和 SR (6.4V/μ s)、Lowe 失调电压(5µV μ V)和漂移(0.1µV μ V/°C)、更低的噪声(2.2nV/rtHz @ 1kHz)、更低的 Iq (2.2mA/通道)和更高的驱动电流(65mA)。  此外、它还与双通道版本 AD8676引脚对引脚兼容。  您可以信任我们的数据表中的规格、因为所有最大值表示该参数已针对我们发货的每个器件进行测试和验证!  

    AD8676是一款双通道器件、因此 OPA2210是一款完美匹配器件。  您是否有适合您的器件的替代设计?  在许多情况下、根据市场需求、我们将发布单通道、双通道和四通道版本的精密运算放大器。  但是、我们尚未发布该器件的单个版本。  您的系统中是如何使用此器件的?  该应用需要选择与系统性能最相关的规格的最佳运算放大器。  

     OPA192、OPA197、OPA191和 OPA196都是 e-trim 版本器件。  但是、OPA192和 OPA191上具有更高的修整级别。  查看我们的技术手册以了解有关 失调电压校正方法:激光修整、e-TrimTm和斩波器的说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用的是 AD8676/AD8675 (AD8676的单运算放大器版本)、用于对基准电压进行双倍/反相、对18/20位 DAC 的强制和感应引脚进行缓冲以及缓冲该 DAC 的输出。 我们希望 TI 替代这种典型的 ADI 芯片、这种芯片还具有出色的直流、噪声和 SR 性能。 如果现在没有单运算放大器可用、我们还可以使用双版本的 OPA2210、在该版本中将添加一个额外的同相缓冲级。

    感谢您的回复。