This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6182:SPICE 模型?

Guru**** 2794685 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6182

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/811340/ths6182-spice-model

器件型号:THS6182

大家好、团队、  

客户正在尝试在 LTSpice 中使用 THS6182、因为其系统的其余部分已在那里建模。  

我们是否有未加密的 SPICE 模型可用、或者有其他方法能够在 LTSpice 中对器件进行建模?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sepeedah、

    问得好、实际上有一个有关高速放大器产品营销团队如何做到这一点的快速视频!

    我将在此处链接视频以供将来参考、但我已经为您获取了文件。

    指导视频: https://youtu.be/QE7jUcWWi5M

    已申请 THS6182的 Netlist 电路文件:e2e.ti.com/.../THS6182.CIR

    如果无法访问该文件、请作出响应。  捕获 TINA Spice 模型的数据并将其与不同的建模软件配合使用的总体过程既快速又简单、但确实需要本地安装 TINA Spice 才能查看网表、以便将其另存为.CIR 文件。   

    谢谢、

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TINA V11库中还有一个(可能是同一个)可供使用、您可以在这里-  

    e2e.ti.com/.../THS6182-model.TSC