主题中讨论的其他器件: OPA2810、 TLV1805、 OPA365、 TLV9052
您好!
我已经阅读了 TIPD108设计参考指南、其中详细介绍了500kHz 的三角波发生器、在2.5V 时具有大约5Vpp 偏移。
我希望镜像此设计、以便生成+/-4V (8V 至-8V)的三角波、无偏移。 这似乎需要一个输出与输入电压范围相同的比较器、从而允许负输出电压(而不是 CMOS)。
该比较器是否可以实现该功能? http://www.ti.com/product/TLV1805/technicaldocuments。它的电源电压范围高达42V。
对于运算放大器、该 FET 运算放大器看起来适合 http://www.ti.com/product/OPA2810。
谢谢