主题中讨论的其他器件: AMC1200
尊敬的 TI 团队:
我的客户在 PTC 产品中使用了 AMC1200-Q1。 在测试 EMC RS 时发现 AMC1200-Q1故障。
RS 测试频段为1Ghz 至3GHz。 在测试开始时、amc1200-Q1的输出异常、测试结束后无法恢复。 更换 AMC1200-Q1后输出正常、因此客户判断 amc1200-Q1损坏。
amc1200-Q1的正常应用现象为:无125V 输入、VOUTP/VOUTN 输出为2.5V、当输入为125V 时、正常输出为 VOUTP 2.224V、VOUTN 2.2826V。 RS 实验后、amc1200-Q1的 VOUTP/VOUTN 输出均为2.5V、与无125V 输入类似。
以下是客户的应用电路。 请帮助检查此故障的原因以及客户需要提供的其他哪些信息?
谢谢!
此致!
Eric