This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:响应时间

Guru**** 2771045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/811256/ina240-response-time

器件型号:INA240

您好!

我对 INA240A1的问题是关于响应时间和上升时间。 现在几点?

数据表中没有相关信息、只是稳定时间和压摆率。

如何获得响应和上升时间?

感谢你的帮助。

此致、

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    您能说明什么是响应时间吗? 如果您使用它来表示延迟时间、则可以读取此示波器图、如红色垂直线所示。

    上升时间通常指较大阶跃的10-90%压摆时间。 它与压摆率直接相关。 例如、如果阶跃的10-90%为2V、则上升时间=(2V)/(2V/us)= 1us。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    压摆率和上升时间是分开的、但相关的问题。  

    线性上升时间是固定步长、10%至90%为2.2tau、  

    2、如果瞬时 dV/dT 超过压摆率、线性阶跃将中断并在该压摆率下转换。

    3.对于主要显示压摆限制的单步执行速度非常慢的器件、是的、人们通常会使用10%到90%来报告"压摆率"  

    4.对于快速或压摆升压部件,最新的技术是形成瞬时 dV/dT,并在应该平稳变化的第2次响应中寻找平点。