This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV822-N:更便宜的替代方案的建议

Guru**** 2835910 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV4021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/808503/lmv822-n-suggestion-for-cheaper-alternatives

器件型号:LMV822-N
主题中讨论的其他器件:TLV4021

大家好、团队、

我的一位客户正在设计新的功率计、在当前产品中、他们目前使用双放大器(LMV822MX)、其中一个用于生成电压基准、另一个用作两条线路之间频率测量的比较器。

 我想评估使用两个单独的对象是否更便宜、以便甚至可以节省几个组件:

        -电压基准:Vi = 3.3V、Vo = 1.2-1.5V、我不需要精度和/或漂移、但它必须非常经济实惠。
        运算放大器。 3.3V 单电源和轨到轨输出;在这种情况下、我不需要任何特定的性能、但成本效益很重要。
您可以为此应用推荐任何器件吗? 您甚至认为这是合理的、还是认为当前解决方案已经过优化?
提前感谢您的支持!
此致、
Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    有关比较器/基准组合的信息、请参阅全新的 TLV4021比较器+基准系列。

    它们具有各种基准电压以及输入和输出选项组合。 您需要1.2V 基准和"PP"输出的"R1"版本来模拟运算放大器输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、

    我希望 Paul 的建议对您有所帮助。 如果您有任何疑问、请告知我们。