This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5056A:位组 I2C

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5056A, INA282, INA240, INA193, ADS1113, INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/802524/lm5056a-bit-bank-i2c

器件型号:LM5056A
主题中讨论的其他器件: INA282INA240INA193ADS1113INA226

尊敬的团队:

LM5056A 的 I2C 读取模式是位组 I2C、不是常规 I2C。 戴尔表示其 OS6代码不支持位组、因此戴尔要求我们了解是否没有引脚对引脚。 如果没有引脚对引脚、请帮助推荐合适的引脚对引脚。

我在 TI.com 网站上查看、这个似乎是测量高达80V 电压的唯一解决方案。

因为它们使用该器件来测量54V 电压轨。

还是需要使用不同的方法?

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    LM5056A 确实采用了 PMBus 接口、该接口与 I2C 不同。 然而、目前它是我们唯一能够支持54V 输入共模电压的数字输出电流感应放大器。 是否需要数字输出? 如果不是、则有更多器件可用、包括 INA240、INA282、INA193等。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流和磁感应
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:
    感谢您提供相关信息。
    如果客户使用 INA240、您建议使用哪种 ADC 或器件将模拟信号传输到 I2C?
    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    我不是 ADC 专家、但 ADS1113等16位 I2C Δ-Σ ADC 似乎是一个不错的选择。

    此致、

    Ian Williams
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:

    非常感谢。
    如何将两个 INA226用于电流和电压?

    BR
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、对于电压和电流、它应该是一个 INA226
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以使用电阻器为 Vbus 引脚提供0.5*54V 电压吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

    假设您希望使用分压器将54V 总线电压分压至27V、以便馈入 INA226 VBUS 引脚。  您可以这么做。  但是、您需要小心使用电阻器。  VBUS 和接地之间的分压电阻应至少比 VBUS 输入阻抗(830k Ω)小10倍、以接近输入端的预期27V 电压。  但是、通过为分压器使用这样一个小电阻器、您将增加从电源上拉取的电流、使其达到大约100s 的 UA 或几 mA、如果您正在进行高侧电流测量、则可能无法检测到这种情况。