This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC3702M:备用铅涂层可用性

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC3702, TLC3702-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/801457/tlc3702m-alternate-lead-finish-availability

器件型号:TLC3702M
主题中讨论的其他器件:TLC3702TLC3702-EP

可用于 TLC3702的替代铅涂层。 目前、数据表指定了 NiPdAu、但首选的镀锡或锡/铅涂层。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lonnie、您好!
    请确认您想要的 TLC3702版本。 从您的帖子中、我假设这是器件的商业版本、我将您的帖子移至涵盖商业级的组中。

    TLC3702-EP 仅提供 NiPdAu 铅涂层。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    版本为 TLC3702MD。 数据表中指定了 CU NiPdAu、但提供了特殊订单的替代铅涂层。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lonnie、您好!

    遗憾的是、我们不为 TLC3702MD 提供特殊订单替代铅涂层。

    此致、

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的快速响应。