This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:INA3221电源有效

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/802904/ina3221-ina3221-power-valid

器件型号:INA3221

您好、专家、

上电复位期间、电源有效上限寄存器默认值为10.00V、电源有效下限寄存器默认值为9.00V。

如果我们更改电流设计的 PV 限制寄存器值(12V、3.3V、1.8V)、则可以在设置完成后将该值置为有效、直到再次打开/关闭电源。

我是对的吗?

谢谢、

Mark Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    感谢您使用该论坛来解答您的问题。

    在上电复位或软件复位后、由于寄存器返回到默认值、将有理由更新 PV 限制寄存器。  请注意、只有一个 Power_Upper_limit 和一个 Power_Valvalid_lower 限制、适用于所有3个总线电压。