This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/OPA549-HiRel:采用 OPA192且具有更高直流精度和漂移的 OPA549-HiRel 复合放大器

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, OPA549-HIREL, OPA192, OPA549, THS3491, OPA191, OPA211, LM3886, OPA210, OPA548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/801692/tina-spice-opa549-hirel-composite-amplifier-for-opa549-hirel-using-opa192-with-improved-dc-accuracy-and-drift

器件型号:OPA549-HiRel
主题中讨论的其他器件:Tina-TIOPA192OPA549THS3491OPA191OPA211LM3886OPA210OPA548

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、我想使用 OPA192 + OPA549-HIREL 构建一个复合放大器、该放大器具有更高的直流精度和漂移性能。 请帮我解决此电路问题吗? 我使用 TI-Tina 构建一个、但存在仿真收敛错误、我也不知道它是否可以提高直流和温度漂移性能。

e2e.ti.com/.../opa549_5F00_composite.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    支持这些器件的应用工程师将在周五返回办公室时回复您的询问。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Byliu:

    您能描述一下您遇到的问题吗? 当我运行您提供的文件时、我不会遇到收敛问题。

    当您需要具有良好直流精度和强大驱动能力或良好交流性能的放大器时、通常会使用复合放大器。 由于第一个放大器的环路在第二个放大器的输出附近闭合、直流误差完全来自前放大器。 因此、您的漂移和直流性能将来自 OPA192、而输出驱动能力则来自 OPA549。

    诀窍是确保两个放大器都稳定。 由于 OPA549输出被反馈回 OPA192、随后被反馈回 OPA549的同相输入、所以在执行一个稳定性分析时有2个反馈环路需要处理。

    对于 OPA192、反馈环路中有一个具有增益的放大器、这会导致一种异常情况、即您的反馈因子可能大于一。 您需要有一个本地反馈环路(从输入到输出的电容)来对此进行补偿。

    如果您对该电路进行仿真、您将看到它非常不稳定、输出端出现过度振铃、交流响应中出现~8dB 的增益峰值。

    如果您不是很熟悉放大器稳定性分析、这里有两个演示、介绍了各种分析技术!

    e2e.ti.com/.../3056.Solving-Op-Amp-Stability-2015_5F00_TG.pptx

    e2e.ti.com/.../3441.Dual-FB-Beta_5F00_plus-and-Beta_5F00_minus-RevD.pptx

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我发现、当信号从正变为负时、仿真会振荡。 我将第一级更改为单位增益跟随器、但不稳定仍然存在。 我发现 这种现象与负载(R4)有关。 例如、如果我将 R4更改为20欧姆或更高、则仿真正常。 如果 R4=5欧姆或更低、则仿真出错。   那么、我想它可能与 OPA549的电流限制功能相关吗?

    我的担忧是

    1.我应该信任仿真吗? 如果我制造此类电路、R<5欧姆时是否不稳定、R>10欧姆时是否稳定?

    2. OPA192的选择是否会提高整体直流性能? 我们需要为直流电机设计高驱动缓冲器、RMS 电流要求为3A、峰值电流可能为5A 或更高。 我们为我们的应用选择 OPA549和18/20位精密 DAC。 在 OPA549-HiRel 的数据表中、对于18/20位 DAC、电压偏移和电压偏移温度漂移过高(也是电压噪声)。 我们希望构建一个复合放大器来减小直流误差、尤其是温度漂移。 非常感谢您的帮助。

    谢谢!

    e2e.ti.com/.../6114.opa549_5F00_composite.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢 TINA 文件、这使得设置和运行 LG 相位裕度仿真变得很重要、

    该电路众所周知、但随着所有电路的退出、它都很危险。 实际上、您在环路内部注入了巨大的传播延迟。 在 IC 设计层面、每当我们想要引入高功率输出级(请参阅 THS3491)时、都会遇到许多影响相位裕度的传播延迟问题-在这里也是如此。

    总之、有几个要点

    1.功率级需要加电并在输入级出现前保持稳定、我可以在 OPA549的 V+输入上连接1k 接地、以为其提供加电的参考点。 如果不是、您会遇到一个奇怪的稳定性问题、我们通常称之为摩托艇、因为整个过程都试图找到直流操作点。 我经常在从输出级到输入级的电源上运行一个 RC 极点以强制执行此操作。

    2.您的电流电路非常不稳定-有几种方法可以解决这个问题,但最简单的方法是运行反相-这是一个选项吗????????

    e2e.ti.com/.../Composite-ckt-with-OPA549-and-OPA192.docx

    e2e.ti.com/.../Original-LG-sim.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您(我仍然无法打开您的 TSC 文件、但文字文件中的工程图正常、您能否打开我的 TSC?)。

    1.反相对我来说是可以的。 我修改了电路、将 R10添加到反相输入、将 R6添加到 OPA192的同相端口。 将 OPA549同相端口的 R11添加到接地端、在输出端添加一个缓冲电路。 当 R4=11或更高时、该电路工作、但当我将 R4更改为10欧姆或更低、即4欧姆时、它会变得不稳定(在 TINA 仿真中)。 当 R4=4欧姆时、我不知道这种不稳定性来自哪里、是因为 OPA549的 SPICE 模型吗? 是关于 Tina 的架构吗? 或者它在最终 PCB 板中不稳定?

    2.我应该放弃复合放大器架构吗? 我对分析 OPA192 + OPA549的稳定性并不是很好。 此外、如果我构建此 PCB、它是否会获得 OPA192所需的直流性能(低电压偏移、低电压温度漂移)和 OPA549的高电流驱动能力?

    e2e.ti.com/.../6472.6114.opa549_5F00_composite.tsc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Byliu:

    该方案将起作用:

    e2e.ti.com/.../1462.byliu10.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这将是阶跃响应:

    这将是频率响应:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是相位稳定性分析:

    e2e.ti.com/.../byliu.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 您的电路正常工作! BTW、如果我将 R3更改为4.99k、将 R4更改为1 Ω、则 OPA549的电流限制功能也会起作用。

    1、我发现您将 R2、R7更改为10k、并向 OPA192添加补偿 C3、在该电路中哪个选项起着至关重要的作用? 我发现 C3在这个电路中很重要、如果我将其移除或更改为一个较小的值、这个电路将失败。

    2、如果我更改了 R2=1k R7=1k、如何计算该电路的响应?

    3、如果我构建这个 PCB (我目前正在使用 KiCAD 设计一个)、它是否稳定并且我是否会获得所需的直流性能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!!

    我将构建一个。 如何在最终 PCB 中测试直流性能(我的主要问题是温漂)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这个嵌入式集成器可以让它的同相版本正常工作-显然、我喜欢您的输入信号注入点、因为这样仿真就可以根据开环输出阻抗查看反馈网络负载。

    不确定您是否确实希望以11的噪声增益运行 OPA549 -这基本上减少了它的环路增益和带宽、这是不必要的、如果 R7和 R11 = 1k Ω、则增益为2可能更合适。

    我将暂停它的反相版本、因为它看起来就在那里。 如果这种解决方案太慢、我会在需要时再回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Byliu:

    所有更改都很重要。 OPA549输入端的分压、OPA549增益的增加、C3的增加和 C2的增加。

    嗯、我的方案尚未优化。 也许 Michael 会发现一些改进。 良好的瞬态响应或宽带宽对您而言更重要的是什么?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    如果我不使用 OPA549输入端的分压器、我会受到一次令人讨厌的过度冲:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为该复合电路的压摆率受 OPA549的限制。 我们希望具有更低的温度漂移、失调电压和噪声。

    我们使用18/20位 DAC 驱动 OPA192、更新速率为2.5us、并生成从直流到20kHz 的信号。 信号低于100KHz、在大多数情况下、其频率远低于10kHz。 OPA549驱动一个直流电机、我们在 OPA549的输出上放置了一个分流电阻器用于电流监控。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在这些电路中需要考虑的另一个因素是相对压摆率-我在 R7和 R12中使用2分频来将 OPA192的20V/usec 分频为更接近 OPA549的9V/usec。 由于9V/usec 的转换率较低、您可能不希望解决方案中的 BW 过大、从而在较大的阶跃上不受转换限制-这是一种灾难的途径、因为转换限制输出会在转换期间打开环路、复合电路无法从该环路中恢复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Byliu:

    将 C3从3.3n 减少到2.2n。 这将在不牺牲太多阶跃响应的情况下将带宽从77kHz 提高到101kHz。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1k-1k 分频器对我来说似乎可以。

    我是否会使用该复合放大器获得所需的直流精度和温度漂移?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还使用 OPA192的反相和跟随器模式尝试了该电路:

    在 OPA192的跟随器架构中、存在过冲。 在 OPA192的反相模式下、没关系。

    这些电路是否稳定?

    如果我想提高直流精度(低电压偏移、低温度漂移)和低噪声、那就选择这种方法

    非反相输入、增益= 2、

    2.非反相插入、跟随器、

    3.反相

    我应该使用吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、刚从早餐回来、  

    最好从所需的输出摆幅开始。 所需的最大电压阶跃以及该最大条件下所需的上升时间或稳定时间是多少。  

    2、可以从此处评估隐含压摆率并开始反向工作解决方案。  

    3.所以你正朝着正确的方向前进,当你构建这些不同的想法时,你是否可以插入 TINA 文件,以便我们可以轻松地挑选评估-谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是我之前尝试发送的 LG sim、我必须手动选择 V9、这样您就可以打开它-如果您需要 V7、我也有 V9。

    e2e.ti.com/.../7838.Original-LG-sim.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Byliu:

    我不会使用1k 1k 分压器:

    并且带宽也不会更高。 此外、正弦中的"尖峰"也会再次可见。

    我会使用原始电路、但将 C3从3n3更改为2n2。 请参阅以上我的帖子。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所以 Kai、我建议 OPA549中增益为2的1k 分频器的原因是不会随意丢弃环路增益-目前还没有讨论线性度、但只要您能保持良好的相位裕度、LG 就会是您在精度方面的朋友。 是的、这是在一个非常线性放大器的环路内-通常、总 HD 是由整个复合材料的 LG 校正的输出级线性。 您拥有的大分压器当然可以工作、它肯定会将所需的摆幅从 OPA192向下移开-这可能很有用、但在您的情况下似乎是极端的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    您会接受超额吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我甚至还没有开始进行补偿、需要该输出压摆目标。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我们使用的输出功率级转换速率太慢、则需要先解决该问题。 此外、一旦我开始补偿总体 LG 相补角分析中将使用的有用步骤、将是-

    1.查找和调整过冲和相位裕度
    2.如果相位裕度小于65deg,闭环 F-3dB 将约为1.6*Fxover
    3.从 F-3dB 开始,一个阶跃上的峰值 dV/dT 将大约为2.85*Vstep*F-3dB
    4、将其与输出级峰值 dV/dT 进行比较、确保我们有足够的裕度-这些复合材料的压摆限制在返回到定义的工作点方面确实会变得很糟糕。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、如果我运行".tran 0 2m "并将 Rload (R4)更改为2 Ω、则此 LG 仿真电路会失败。 BTW、输入电容器(99Meg)和负反馈电感器(99Meg)在该电路中有什么作用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OPA549的1/11分频器(10k - 1k 同相输入)和11放大器(1k - 10k 反相放大器)是否也会将噪声密度放大11倍? 尖峰肯定是我们的关注点、会影响整体性能。 除了10k - 1k 和1k - 10k 方案外、还有其他方法可以缓解这种情况吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为尖峰与压摆率没有关系。 我用 OPA191更改了 OPA192、OPA191为5.5V/us、峰值仍然存在1k - 1k 分频器。

    e2e.ti.com/.../OPA191_5F00_OPA549-kai.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Byliu:

    当您运行噪声分析时、您将看到噪声大约高三倍。

    您是否考虑过使用 OPA192使用直流伺服运行 OPA549? 这至少会消除 OPA549的输出失调电压。 您的最低交流驱动频率是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的最低频率是直流。 我想使用 OPA549对直流电机进行设定点控制、频率可能为 DC ~ 20k。

    功率放大器由 DAC 的输出驱动。 除了消除电压偏移(如果可以监控该偏移、则可以通过 DAC 校正)之外、我们的主要关注点是降低温度漂移。 对于10V 摆幅、18位 DAC 的 LSB 将为76uV (20位 DAC 将为19uV)。 温度变化或漂移可能会影响总体性能。

    我还考虑在精密放大器(例如 OPA211或 OPA192)之后构建 PNP + NPN 电流升压缓冲器。 我还在论坛上发布了一些主题、但我对 PNP + NPN (以及消除交叉失真)的了解有限。 诸如 LM3886的 AB 类放大器与 OPA549具有相同的问题(温度漂移、噪声、电压偏移等)、并且需要大于10的稳定增益。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Byliu:

    好的、如果最低频率是直流、那么直流伺服绝对不是选择... :-)

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是否可以在不使用1k-10k 分压器和放大器的情况下完全移除过冲?

    第一级放大器(OPA192或 OPA210)是否处于分解模式? 稳定增益应大于1的情况?

    本源

    e2e.ti.com/.../OPA210_5F00_OPA549-kai.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、那么20kHz 时的10V 就是我要寻找的、

    附加的在同相和反相设计中通过调优运行-几个关键点、

    输入边沿速率需要足够慢、以不受压摆限制影响-如果这样做、阶跃响应非常好。

    2、OPA549模型似乎展示了一个非常明显的负过载死区-这是真的吗?

    3.为了实现精度,1k 设置的增益(总体环路,而不是环路内部)需要进行精度匹配-这些增益可作为匹配对提供。

    我一次只能连接一个 TINA、这里是一个非反相的 TINA、很容易调整为反相。

    e2e.ti.com/.../Some-composite-power-amplifier-circuits.docx

    e2e.ti.com/.../updated-closed-loop.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在 Word 文档中进行详细分析。 我喜欢同相解决方案。 确实存在交叉失真和过冲、我不知道它是与 OPA549的 SPICE 模型有关、还是存在于 IC 芯片中。

    我还记得您曾说过第一个放大器处于分解模式吗? 总增益(外部环路)是否应大于1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    但是、如果您将负载解压到2R、则过冲仍然存在、即使在输入信号的转换率大幅下降时也是如此:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    交叉和过冲是否存在于现实 IC 中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然!

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是正确的 Kai、在2欧姆负载下、SSBW 在非反相时看起来仍然很好、但即使是较小的一步、也会显示 getalong 中的一个主要铰接点变为负  

    我认为这不是一个环路、这是一个输出级负向转换、从而在该死区打开环路、 然后尝试赶上-如果是真实的、可能需要考虑不同的功率放大器-这现在是一个产品线问题、因为我们无法太有效地查看其输出级内部。  

    问题

    1.建模的死区是否在部件中变为负(可能在数据集中?)  

    2.是否有类似的部分没有这种效果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便提一下、我一直在运行双极性摆幅-您是否只需要单极输出? 这也可以解决这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果交叉处的负向死区确实在部分、这是令人印象深刻的建模、让我们能够了解这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    由于仿真提供的信息总是有限的、我认为 Byliu 应该建立电路并通过试验对他来说更重要的是什么、更高的带宽或没有小信号过冲...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Byliu 您好!
    如果您有任何其他问题、请告知我们。 如果不是、您可以将此线程标记为已解析?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kirby、

    Byliu 已将线程标记为"已解析"。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这一点根本没有解决-尽管标记为这样。

    如果您真正驱动2欧姆负载、 该模型显示了交叉负向时的扩展死区-我之前在较旧的功率放大器输出级中看到过这一点、其中拉电流侧为 NPN、灌电流侧在转换为灌电流时遇到问题、通常涉及的问题更多 伪 PNP 电路。

    无法找到任何 PDS 图、但是、仅使用 OPA549 EVM 板即可轻松验证该机制、而不使用复合物-只需将3欧姆负载放置在工作台上、并尝试在工作台上驱动双极-如果有死区、 这种精度的复合材料不能用于获得良好的阶跃响应-如果您需要双极、如果仅在单极源上、仍然可以实现。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 它没有在系统中显示为已关闭。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种高功率端需要20KHz 的带宽和最小失真(噪声、过冲、漂移等)。 我将购买 EVM 并报告结果。 我们所在国家/地区的配送时间可能为4 ~ 6周或更长。 BTW、如果 TI 能够正式声明是否存在交叉失真(正到负转换)、则会更好、并为我们节省大量时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Michael。
    我需要双极输出来正向和反向驱动直流电机。 我认为浏览 SPICE 模型或 TI 关于交叉的一些评论可能更合适。

    过去、我们将 LM3886用于功率级、现在考虑将功率放大器系列(OPA54x)作为替代产品。 也许、我还应该尝试使用分立式 NPN、PNP 解决方案的精密放大器(例如 OPA211、OPA192)和电流升压级、但这也包括通过预偏置 BJT 来缓解交叉失真。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Byliu:

    立即构建并使用测量结果进行检查! 不要忘记、使用所有寄生阻抗将实际负载连接到输出端、例如电机、会改变一切...

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Byliu、TI 应用可以将简单的 OPA549同相增益2驱动到2 Ω 负载、例如+/-1V 输出驱动到2 Ω 负载、这是很好的。 其侧边显示了一个清晰的交叉死区、在此死区中、输出会尝试赶上并以过冲的方式转换至负电平。 如果在物理上存在这种情况、我不会在该器件上浪费更多的时间-并尝试在没有从拉电流到灌电流这种糟糕转换的情况下查找器件。 在 sim 中、问题似乎是负载 R 而不是 Iout。 +/1V 输入2 Ω 电压仅为+/-500mA。 这也可能是较低的负转换问题。 如果我降低边沿速率并转至100欧姆负载、那么它非常适合负向边沿、相同的边沿速率和2欧姆负载、并且它是可怕的。

    e2e.ti.com/.../OPA549-alone.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、TI 官方的评论将更加恰当。 我还单独对 OPA549和 OPA548进行仿真、当 Rload=2欧姆时、这两个问题都存在。