This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:INA231 ADC 的趋稳时间问题

Guru**** 2510555 points
Other Parts Discussed in Thread: INA231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/810596/ina231-question-of-settle-time-of-ina231-adc

器件型号:INA231

您好、Sirs、

我的客户发现 INA231需要1us 发送 POL、无论转换时间和平均模块设置如何都是如此。 测试程序是在写入 INA231 I2C 之前通过 Rshunt 施加重负载电流、我们观察到 INA231在1us 后始终可以发送 POL、因此我们假设 INA231在加电后需要一些稳定时间、但我们在数据表中找不到。

谢谢、此致、

陈耀恩
2019年6月13日      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    INA231的数据表中没有加电/稳定时间。 我正在尝试获取此值的近似值。

    我对测试设置和观察结果有点困惑。 ALERT 引脚对 POL 事件做出反应所需的最短时间至少需要两个转换时间周期、该时间周期的最小值可设置为140us。

    您是否说、一旦 INA231通电、则需要141us 才能看到警报触发器?

    我们能否确定、一旦 VS 在加电时超过2.7V、器件稳定时间会增加1us?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的关注。 很抱歉让人困惑。 我将通过电子邮件发送客户波形。 非常感谢...Wayne Chen