This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA309:PGA309两线制 UART

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA309
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/809998/pga309-pga309-two-wire-uart

器件型号:PGA309

是否可以为两线制全双工 UART 配置 SDA/SCL 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Barrett

    我们将对此进行研究、并将于明天回复。

    此致

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Barett:

    PGA309上有两个数字接口选项:

    PGA309可使用 PRG 引脚作为一个单线制、UART 兼容接口进行连接。SDA 和 SCL 被用作一 个标准的两线制接口来连接 EEPROM (I2C)。  可通过任一接口与 PGA309寄存器以及用于编程的外部 EEPROM 进行通信。

    SDA/SCL 引脚上没有两线制 UART。  请 参阅  《PGA309用户指南》的第4.1节(第74页)。

    http://www.ti.com/lit/ug/sbou024b/sbou024b.pdf

    谢谢、

    此致、

    Luis