This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA3221:INA3221AIRGVR SMBUS

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: INA3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/810771/ina3221-ina3221airgvr-smbus

器件型号:INA3221

您好!

我们使用 BMC SMBus 信号连接到 IN3221 SMBus 引脚、

但 BMC SMBus 电压电平为+3P3V 电源、输入逻辑电平 VIH 0.7*5V (Vs)=3.5更低、

您能告诉我们应用是否正确? 还是需要添加 SMBus 电平位移?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、user5761185、  

    感谢您考虑使用德州仪器。  如果我正确理解了您的问题、您将获得与下图类似的设置。  如果是这样、那么是的、我认为您在达到 INA3221电源条件下的 VIH 阈值时会遇到问题。  您可以对 SMBus 进行电平转换。  但是、我认为利用现有的3.3V 电压轨并让它也为您的 INA3221供电可能更容易、更便宜。  或者、您需要使器件在5V 电压下运行是否有特殊原因?  INA3221可由低至2.7V 的电源供电。