This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL026:AGC 范围问题

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/810671/tl026-agc-range-question

器件型号:TL026

你(们)好

我的客户想了解最小 AGC 范围、但没有规格

数据表中。

您能否告知特性数据、如果您有的话、是否不能保证。

谢谢

此致

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shidara-San、

    最大增益在规格和典型图中是可变的。 当 dAVD 也缩小的最小值、包括温度[典型值低至最小值]为[85V/V 低至55V/V]时、损耗为4dB。 我对最小衰减没有太多了解、也没有相关规格。 我的最佳猜测是6dB 应该覆盖它。 这使40dB 成为最小差值、但我无法确定。