This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1805:输出电压范围

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/807742/tlv1805-vout-range

器件型号:TLV1805

尊敬的团队:

如果 Vout 变高、Vout 的范围是多少?

它是 V+~ V++0.3吗?

如果是、您是否有更精确的器件可以提供建议?

输入电压为0~5V
输入频率为1KHz。
3. IC VDD / VSS =+/- 12V
输出为+12V 或-12V (等于 VDD/VSS)
5.上升/下降时间<= 0.5us

BR

Keivn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    输出的绝对最大值是指外部强制电压、例如关断或负载的振铃/反电动势。 输出摆幅不能超过电源。

    图25至30显示了输出电压相对于负载电流的摆幅。 对24V 使用12V 曲线、以留出一点裕度。

    您没有提到负载电流。 我将假定为1mA。 这些图显示、在室温下、1mA 电流下、电压轨应具有20mV 的灌电流和30mV 的拉电流摆幅。 因此输出将摆动-11.98V 至+11.97V。

    但是、在高电源电压下运行时、请非常小心地注意功率耗散(请参阅图22)。

    TLV1805应该能够满足这些要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin

    我们在一段时间内没有看到您的任何响应、因此我将关闭此主题。  如果您有任何后续问题、请随时点击"答复"以重新打开它或发布新问题。

    感谢您的支持、

    卡盘