This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV170:全输出摆幅特性

Guru**** 2980730 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV170, OPA170, LM7705, TLV771

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/810407/tlv170-full-output-swing-characterization

器件型号:TLV170
主题中讨论的其他器件: OPA170、 LM7705

我想知道、RL 值是否对"轨电压输出摆幅"进行了全面描述。 数据表仅将其特性描述为 RL=10k、但确实保证了这一点在工作温度范围内。 在我的应用中、我测量到电源轨的~39mV 输出电压。 该规格在 RL=10k 时向 V-轨输出200mV 电压。 是否有一个图表描述了这一点? 我想在我的设计中使用这个器件、但是我需要保证我的工作温度在技术规格范围内、或者如果我只有一批高性能的 TLV170s。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ryanton、  

    200mV 余量是您需要观察到的最坏情况负轨余量、  

    此 TLV170是 OPA170的一款拆分版本(支持和规格)。 虽然该数据表显示得更清楚、但更新这些较旧的模型显然需要付出很大的努力、其中最新的文件显示了关键性能测试、下面是 OPA170新模型文件中的相关图

    如果您在假设是单电源和接地时需要39mV 的输出、请使用 LM7705 -完全符合此要求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的 SIR、单电源和接地。 感谢您的建议、但我需要在+12V 电压下运行并寻找 SOT23-5封装。 我的 RL 应用为100kOhm。 是否有数据以该 RL 值定义了 V-至轨输出电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看 OPA170规格、如果 TLV170也可以定义为 IL 灌电流、我将会正常工作。 如果您可以将 IL 定义为500uA、这将是完美的。 如果电流良好、我甚至可以处理1mA 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、TLV170的变化是为了显著放宽许多直流测试限制、包括输出摆幅。 虽然很少有器件会比 OPA170糟糕、但 TLV170数据表中可能会提供更糟糕的机房。 因此、基本问题是您需要单个12V 电源 RR 输出、负余量小于39mV -请记住、如果您具有增益、反馈也是负载。 在纸张上、空载负电源余量 TLV771"过热"不会实现这一点。 具有 AOL 警告的 OPA170输出摆幅大约为0.35V。 这是输出摆幅限制的一个常见测试、在规格限制下重新测试 AOL -因此 OPA170可能会将输出设置为与电源轨相差0.35V、并重新测试 AOL 仍然是真正良好的(直流增益精度)。 这通常是25C 测试、但该规格线是过热的、因此无疑是仿真。  

    大多数降级似乎是过温裕量、如果您不需要考虑、可能会产生过温裕量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在整个工作温度范围内、我需要保持低于的负电源轨的最大输出电压为70mV。 是否可以从 TLV170请求此数据以验证我的应用? 定义了在 IL=500uA 的工作温度范围内从电源轨到电源轨的输出电压摆幅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从拓扑角度而言、如果您从输出级的上侧拉出该电流、这可能是可以的、但在纸上、TLV170不支持该电流、  

    您不太可能获得特殊规格-但产品系列需要回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryanton、

    我将为您逆向工程上一篇文章中的规格。 采用+/-18V 电源时、灌电流 VOL 为200mV;负载为10k 至中间电源。 因此、负载电流至少为(18V-0.2V)/10k = 1.78mA。 这相当于200mV/1.78mA = 112.4 Ω 输出导通电阻。 在灌电流为0.5mA 时、最坏情况下的 VOL 为112.4欧姆* 0.5mA = 56.2mV

    对于较低的 Vs 电压、导通电阻可能更高、但我预计12V 和36V 电源之间没有差异。 对于多通道运算放大器、某些通道具有高灌电流会提高内部 V-电压、因此即使在没有灌电流的情况下、也可以提升其他通道的 VOL。