This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:I2C 逻辑电平

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219, INA233, INA231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/810016/ina219-i2c-logic-level

器件型号:INA219
主题中讨论的其他器件: INA233INA231

尊敬的团队:

我的客户 DNI 正在为12V/5A 输出应用寻找电流和电压监控器。

但他们提到 I2C 需要为1.8V。

您能否确认这个是否合适?

或者您有更合适的解决方案。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    INA219将无法正常工作。 相反、我们可以建议使用 INA233或 INA231。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    谢谢。

    是基于这里的值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guang:

    1.8V I2C 可以直接将上拉电阻更改为1.8V?

    警报和地址是否仍然是原始电源电压?

    BR

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    它将按您的要求工作。 警报、A0/1可被拉至2.7-5.5V 或1.8V。 无论哪种方式都应该正常。

    此致、Guang