This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2111:放大器寿命终止

Guru**** 2538270 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2107, OPA2140, OPA2192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/808890/opa2111-amplifier-end-of-life

器件型号:OPA2111

您好!

OPA2111将停产,我对此感到难过;()
26年忠诚服务、RIP。

是否有计划制作具有完全相同规格的 OPA2111 SMD 版本?
我目前只知道 OPA2107、它具有相似的规格并采用 SMD 封装。
OPA2107似乎具有更低的输入噪声和输入偏置电流、但具有用于输入阻抗差分和共模抑制的更高电容。

OPA2107


OPA2111




感谢你能抽出时间、
银色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silver

    遗憾的是、OPA2111上没有 uSMD 封装的计划。 正确的做法是、OPA2107是合适的替代产品。  

    Soufiane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soufiane、

    感谢您的快速回答、我对此表示赞赏。
    我在您的网站上看到、您实际上建议了另一种替代方案、即 OPA2140。 这是错误的,还是另一个选项? 由于 OPA2140是一种价格更低的选项、其规格似乎不是那么类似。


    银色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silver

    OPA2140也是一个很好的 JFET 选项。 哪些参数对您来说非常重要和关键? 应用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soufiane、

    我们正在捕获来自人体的不同生物信号、因此我们需要来自放大器的某些参数。

    OPA2111的最佳特性之一是对不同频率进行100%噪声特性测试。
    其次是差分模式下高阻抗上的低电容、这会使对主体的影响降至最低。 OPA2111只有1pF、在其他放大器上从未见过如此低的值。 我们通常具有大约25K 的输入阻抗、因此输入电压噪声等于10K 及以上的电阻器噪声是很好的。 我们主要使用它来放大0.1Hz 至200Hz 范围内的频率、因此该区域中的低输入电压噪声很重要。

    因此、我目前唯一找到的其他同类放大器是 OPA2107、您是否认为还有其他选项、这些选项可能需要更多的测试、或者具有更低的电容和高阻抗等 ?

    提前感谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Silver

    OPA2192是我最喜欢的现代设计之一。 它具有1.6pF Cdiff 和非常可观的5nV 本底噪声、它恰好是 CMOS、因此电流噪声非常低。 另一个好处是它具有我们称为多路复用器友好型输入的功能。 这意味着、与其他高电压 CMOS 运算放大器不同、它在输入端没有这些反向并联(背靠背)二极管、因此在执行时间多路复用时可实现更快的趋稳。  

    请告诉我您对这个问题的看法。

    Soufiane  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Soufiane、

    感谢您的深入见解。 我们将深入了解 OPA2192并继续寻找其他出色的设计。 无论如何、我们必须使用我们的器件对它们进行测试。 这将需要一些时间。

    此致、

    银色