This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA549-HIREL:EMI 滤波并通过输出交流/直流转换器为 OPA549-HIREL 供电

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA549, OPA549-HIREL, INA592, OPA192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/802721/opa549-hirel-emi-filtering-and-powering-opa549-hirel-from-the-output-an-ac-dc-converter

器件型号:OPA549-HiRel
主题中讨论的其他器件:OPA549INA592OPA192

尊敬的 TI:

您能否提供用于 EMI 滤波和为 OPA549供电的参考设计? 我们有一个来自交流/直流电源的+15/-15未稳压电压、并且希望使用 OPA549-HiRel 和 OPA192 INA592构建一个用于电压/电流感测的高电流缓冲器芯片。

最好。

本源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Byliu:

    这通常通过使用级联的 π 型滤波器来实现。 交流/直流转换器制造商应提供建议使用此类滤波器的应用手册。

    适当输出纹波滤波器的设计非常重要。 使用错误的滤波器会使转换器不稳定。 因此、您应该接受转换器制造商的建议。

    另一种方法是使用交流/直流转换器进行预调节、使用另一个稳压器进行微调。 第二个稳压器甚至可以是线性稳压器。 前置稳压器可大幅降低该线性稳压器的热耗散。

    但再说一次、这并不重要...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Benyuan、

    此处适用标准旁路程序。 我们在评估模块的电源上使用0.1uF 电容器。 如果您担心高频噪声、则较小的电容器也会有所帮助。 请记住、即使对于10kHz 信号、OPA549的 PSRR 也不是很高、因此如果您的电源中有很多高频纹波、这种纹波将大部分在没有适当旁路的情况下通过。

    最棒的

    Zak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、如果这与复合讨论相关、我们有特殊的电源去耦要求吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我将使用 KiCAD 构建一个
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电容器之前是否需要一些 FB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 由于高电流、用于 OPA549的第二稳压器 LDO 可能不可行。 我将尝试使用传统电容器旁路。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、如果实际存在负向交叉死区、复合环路将会打开、并使负向边缘形状不佳

    我会要求应用团队为该器件提供经过测试的方波、将双极驱动为3欧姆、轻松测试、然后如果物理器件存在该问题、请使用其他器件。  

    对于复合器件、功率级电源需要先于精密级出现。