This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3217EVM:重新配置 D2S 增益

Guru**** 2763455 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/810106/ths3217evm-d2s-gain-reconfiguration

器件型号:THS3217EVM

您好!

手册指出、这种方法具有固定的2V/V 增益。 如果我们的应用能够在不增加任何额外组件的情况下将该值增加2或4倍、这将非常有用。  

能否重新配置/更换此电路板上的电阻器以提供更高的增益?  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Murray,您可以通过设置电阻分压器来设置可配置的输出级增益,如下所示。 数据表中提到的固定增益仅适用于差分至单端级。

    在以下示例中,您可以看到设计人员如何将总输入设置为输出增益= 5V/V  

    2 X (1 +(249/162))

    但是,请检查 两个电源的输出电压余量。

    https://training.ti.com/ti-precision-labs-op-amps#section-3