This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8825EVM:GUI 中的速度控制值如何转换为高频和低频字节?

Guru**** 2988510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/802742/drv8825evm-how-is-the-speed-control-value-in-the-gui-converted-to-the-frequency-hi-and-lo-bytes

器件型号:DRV8825EVM

DRV8824-25 GUI 中的速度控制值如何转换为发送至微处理器的高频和低频字节?

我注意到、每秒脉冲控制中的值不会直接转换为两个字节、但在发送字节之前似乎已经完成了一些计算。 这种转换是怎样的?

例如、当我发送最低值(62)时、我得到{0xFF 0xFF}、63得到{0xf8 0x04}。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    GUI 计算基于8MHz 时钟。 每个时钟周期时间为0.125us。 0xF804为63492个周期。 1s/(63492*0.125us)/2=63pps
    除以2、因为每个周期都会上升并下降。