This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLE2064BM:TLE2064的异常电流

Guru**** 2929450 points

Other Parts Discussed in Thread: TLE2064, TLE2062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/799954/tle2064bm-abnormal-current-of-tle2064

器件型号:TLE2064BM
主题中讨论的其他器件:TLE2064TLE2062

  我在我的设计中使用 TLE2064。 我们在测试过程中发现了一个奇怪的问题。 当 TLE2064用作比较器时(如原理图所示、即同相输入连接到 GND、反相输入连接到输入、且输出端无负载)。 当输入从0V 增加到+0.6V 时、+12V 和-12V 电源的电流随振幅增加、最大值为8mA。 但当输入从0V 降至0.6V 时、+12V 和-12V 电源的电流保持不变。

当输入为0V 至+0.6V 时、TLE2064内部似乎有一些从+12V 到-12V 的电流。 这是因为 TLE2064的内部特性吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    支持此器件的工程师目前已外出、但预计明天返回时将回答您的问题。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、

    是的、我可以确认这一点。 在 TLE2062的情况下、刚刚测得的电流为9mA (作为电压跟随器连接的相邻通道、+input 连接至0V)。

    TLE2062是一款运算放大器、没有比较器...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出连接到什么。  正如 Kai 提到的、这是一款高输出电流运算放大器。  随着输入差分增大、输出电压增大、输出电流将根据您的负载而增大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kirby、

    即使没有任何负载连接到 TLE2062的输出、也会有高电源电流流动。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使输出端没有负载、  当输入差值增大时、+12V 至-12V 的电流也会增加至大约8mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否会对组件有害?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    同样、TLE2064不是比较器! 我会更改设计。 TI 有许多出色的比较器。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如数据表所示、该器件的最大额定电源电流为80mA。