This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA381:输入阻抗 CMPREF 引脚

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: INA381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/810006/ina381-input-impedance-cmpref-pin

器件型号:INA381

您好!

请在 INA381数据表中分享更多有关 CMPREF 引脚输入偏置电流和/或输入阻抗的信息吗? 我们使用的是 A2版本。

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我现在将对此进行研究。 我想这是一个相当高的阻抗输入 、因为我们建议可以使用电阻分压器设置 CMPREF 电压、而不受内部 CMPREF 阻抗的任何负载影响。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    我已经与设计人员进行了检查、比较器的输入(因此 CMPREF 和 CMPIN 引脚)具有数百 MΩ 的输入阻抗。 希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Peter