This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA260:电流监控连接

Guru**** 2760515 points

Other Parts Discussed in Thread: INA260, TPS62821, CC3220SF, INA226, INA233, INA231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/809385/ina260-current-monitoring-connection

器件型号:INA260
主题中讨论的其他器件: TPS62821CC3220SFINA226INA233INA231

大家好。 这是我第一次使用 INA260。 我正在尝试创建一个使用 micro USB 5V 的定制 PCB。

该器件将连接到降压转换 器、TPS62821 (TPS62821DLCR)降压转换器将为 CC3220SF Wi-Fi MCU 供电。

我想使用 INA260来查看将消耗的电流数量。

-这是跟踪 从微型 USB 驱动的电流数量的正确方法吗?

-由于大多数微型 USB 可以提供0.5A 电流,因此 INA260可以处理这一电流吗? 我想知道最大的电气特性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    INA260可测量15A 连续电流、因此0.5A 电流完全没问题。

    问题可能是电流范围的下端。 例如、在50mA 负载电流下、仅由于输入参考电流偏移(5mA)、测量误差将为10%。

    如果需要优于10%、您可能需要考虑较大值的独立分流器。 例如、当与 INA226、INA233或 INA231等类似指定的电流感应放大器结合使用时、使用0.1欧姆分流器将上述误差降低50倍。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Guang

    [引用 USER="Guang Zhou ]\n 如果需要优于10%、您可能需要考虑较大值的独立分流器。 例如、当与 INA226INA233INA231等类似指定的电流感应放大器结合使用时、使用0.1欧姆分流器将上述误差降低50倍。[/QUERP]

    问题0。 在结束之前、如果我更改为使用这些芯片、我是否仍然可以使用上述原理图来测量电流? 我很好奇是否需要更改上述原理图。

    希望您也可以检查 RC 输入滤波器。

    问题1. 在这种情况下、我应该为 MFR_CALIGRATION 寄存器设置什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    即使您决定使用分立式分流器+ INA226/233/231 (与 INA260等效)、原理图也是相同的、只有分流器值从2m Ω 增加到100m Ω(或您选择的其他器件)。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang。 我更新了我之前的答案。 可以给我反馈吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    可以删除 R24并仅保留 C32。 或在两个输入引脚上都具有较小的 R,如下图所示(来自 INA226数据表)。

    基于100m Ω 分流器和1A 最大电流、100uA 的电流 LSB 是一个不错的选择、因此校准寄存器的值为十进制的512。 通过此选择,对于您期望的50mA 至500mA 的电流范围,INA233应分别返回电流值 D'500和 D'5000。

    友好的提醒-不要忘记分配 A1/0。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的善意回应、Guang。

    [引用用户="Guang Zhou ]R24可以删除并仅保留 C32。 或在两个输入引脚上都有较小的 R,如下图所示(来自 INA226 数据表)。[/引用]

    明白了。 我删除了 R24。

    [引用用户="Guang Zhou "]一个友好的提醒-不要忘记分配 A1/0。

    谢谢!

    但是、

    [引用用户="Guang Zhou "]当前100uA 的 LSB 是一个不错的选择,因此校准寄存器的值为十进制的512。

    问题0。 我不理解该部分;您是说将 MFR_CALIGRATION 配置为512以使用100uA 的电流 LSB 吗?

    问题1. [引用 user="Guang Zhou "] 对于您所期望的50mA 至500mA 的电流范围,INA233 应分别返回 D'500和 D'5000的电流值。[/引用]

    实际上、我希望将范围更改为1mA 至500mA。 在这种情况下、还应更改什么;分流电阻器值、寄存器配置等?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1mA 至500mA 的范围非常宽,为了最大限度地减少1mA 时的误差,我们必须选择可能的最大分流电阻值。 使用100m Ω 分流器时、失调电压将导致10%的最大误差。 使用较大的分流器可以稍微改善它、但只有在分流电压在0.5A 时超出输入范围(82mV)之前才能大幅改善它。

    是512是要编程到 MFR_CALIGRATION 寄存器的十进制值。 因此、对应于1mA 的十进制读数为10。

    也可以为 MFR_CALIGRATION 选择其他值。 例如、您可以将其设置为2560。 然后、对应于1mA 和500mA 的十进制读数将分别为50和25000。

    第7.5.2节介绍了校准寄存器值的确定

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 谢谢、Guang

    在关闭它之前、还有一些事情要做。

    [引用用户="Guang Zhou ]1mA 至500mA 的范围非常宽,为了最大程度地减小1mA 时的误差,我们必须选择尽可能大的分流电阻值。 [/报价]

    我明白了。 在这种情况下、我将使用电流范围为50 ~ 500mA 的100m Ω 分流器。

    问题0。 如果我想要一个50 ~ 500mA 的范围、我是否必须配置 INA260的某些寄存器?

    [引用 user="Guang Zhou ]]我们必须选择可能的最大分流值。 使用100m Ω 分流器时、失调电压将导致最大误差10%。[/引述]

    问题1. 数据表中是否存在10%的误差? 这种错误称为什么? 我只能找到0.1%的增益误差。

    [引用 USER="Guang Zhou "]使用较大的分流器可以稍微提高一下,但是只有在分流电压超过0.5A 的输入范围(82mV)之前才能提高很多。[/quot]

    问题2. 我从数据表中看到它

    "IN+和 IN–的差分电压范围为–40V 至40V。"

    我能不能问您"分流电压在0.5A 时超出输入范围(82mV)"这句话是什么意思? 我不理解您是如何计算的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    以下是您的问题的答案:

    Q0–没有其他要编程的寄存器。

    Q1–10%的值是 Vos 贡献的粗略估算值。 在1mA 负载电流下、分流电压将在100欧姆分流器上形成100uV。 由于 Vos 规格最大值为10uV、因此我们应该预计仅 Vos 就会出现10uV/100uV=10%的最大误差。

    Q3–您引述的声明是指器件在此条件下仍能正常运行。 这并不意味着 IC 将正常工作。 线性输入范围在规格表中定义:

     

    我们提供了一些培训视频、其中涵盖了与电流感应相关的各种主题。 例如、这里有一个专门讨论如何调整分流电阻器的大小的电路。

    https://training.ti.com/getting-started-current-sense-amplifiers-session-4-how-choose-appropriate-shunt-resistor?cu=456802

    此致、Guang