Other Parts Discussed in Thread: INA260, TPS62821, CC3220SF, INA226, INA233, INA231
主题中讨论的其他器件: TPS62821、 CC3220SF、 INA226、 INA233、 INA231
大家好。 这是我第一次使用 INA260。 我正在尝试创建一个使用 micro USB 5V 的定制 PCB。
该器件将连接到降压转换 器、TPS62821 (TPS62821DLCR)降压转换器将为 CC3220SF Wi-Fi MCU 供电。
我想使用 INA260来查看将消耗的电流数量。
-这是跟踪 从微型 USB 驱动的电流数量的正确方法吗?
-由于大多数微型 USB 可以提供0.5A 电流,因此 INA260可以处理这一电流吗? 我想知道最大的电气特性。