This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA282:申请问题咨询

Guru**** 2383210 points
Other Parts Discussed in Thread: INA282
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/802496/ina282-application-question-consultation

器件型号:INA282

您好!

   我对 INA282应用有一些疑问:

补充客户应用场景:当电流从左到右时、
输出高电平(大于1V);
当电流为0A 且从右向左时、
输出0V 电压或小于0.5V 的电压;用于解决 PMOS 管的电流回流问题。

采样电阻器上的差分电压值范围是多少?
2.要实现的增益值是多少?
3、采样电流和输出电压的计算公式是什么?
4、如果单向电流从左到右相连、实际使用中电流从右到左时输出电压的状态是什么;如果检测电流为0、则状态是什么。 ?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、

    感谢您在论坛上发帖。

    输入差分电压(满量程范围、即 FSR)的范围受限于为器件和器件增益提供的电源电压(VS)。 因此、最大 FSR = VS/增益= Vsense 最大值 我们将 Vsense 定义为(VIN+)-(VIN-)、当电流从左向右流动并输送到负载时会发生这种情况。

    2、3、4。 增益值只是 Vsense 乘以增益。 VOUT 的一般公式为:

    VOUT = Vsense *增益+ VREF。

    有多种方法可通过 INA282来设置 VREF、而内部33.3kOhm 分压器可在无需外部电路的情况下生成中量程基准电压。 在您发布的图片中、INA282配置了一个双电源基准电压、因此 VREF = VS/2。 当电流对称约为0A 时通常会出现这种情况、数据表的7.4.1.2.2节也对此进行了演示、但这似乎不是您所描述的情况。 工程师的电流与文章中未解释的一点不对称。

    无论如何、如果您希望 VOUT = 0.5V、当感应电流(Isense)为0A 时、则需要 VREF=0.5V。 这意味着您将需要使用500mV 的低输出阻抗(缓冲)源驱动 REF2和 REF1引脚。 数据表中的图35显示了这一点:

    客户只需设置 VREF = VS/2、如上图所示、即可节省组件和成本、但会失去动态范围。 假设客户为 Vs=5V 且 VREF=2.5V 的 INA282供电、如果客户仅测量小负电流、VOUT 可能永远不会低于2V。 如果客户的电流范围不大、这是完全可以接受的。

    希望这对您有所帮助。 请考虑指导客户观看我们的在线培训视频、其中介绍了所有这些内容以及更多内容。

    https://training.ti.com/getting-started-current-sense-amplifiers-session-4-how-choose-appropriate-shunt-resistor?cu=456802

    此致、

    Peter Iliya