This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMC7101:单位缓冲放大器-输出电压有问题。

Guru**** 2382340 points
Other Parts Discussed in Thread: LMC7101
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/800188/lmc7101-unity-buffer-amplifier---problem-with-output-voltage

器件型号:LMC7101

在我们的其中一款产品中、我们使用 LMC7101放大器作为单位缓冲放大器配置、以便在输入端提供 VDC=2.5V 的基准电压。
最近、我们有很多放大器、它们无法为3.3V 电源和2k Ω 负载提供2.5V 输出电压(提供1.88V)。
研究表明、对于5V 电源电压、可在输出端获得的最大电压为 Vdd-1.5V。
我的问题是、这是这种类型的放大器的正确行为吗?
可能是一些故障系列吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Micha、

    奇怪的是、数据表显示不应该有任何问题。 您是否从 TI 的授权经销商处购买了 LMC7191?

    还是 LMC7101最终会振荡? 电容负载是否连接到 LMC7101的输出端? 您能否显示原理图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    在2k Ω 负载下、5V 电源上的最大输出电压为4.7V。 这在数据表的第7页的 Vo (输出摆幅)规格下进行了说明。  

    但是、输出摆幅限制取决于所需的输出电流。 这显示在数据表的图7和图8中。

    您能否发布显示运算放大器输出上负载的电路原理图以及显示输入电压和所需输出电压的标签?

    此外、示波器截图对于解决问题非常有帮助。 您能否发布一些显示输入电压、输出电压和电源的测量结果?

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有一个简单的电路、在输出上没有任何电容器。

    下面的原理图电路 和示波器截图。

    CH1–电源、Ch2–输出(Vo)、Ch3–输入(VI)

    CH1–电源、Ch2–输出(Vo)、Ch3–输入(VI)

    CH1–电源、Ch2–输出(Vo)、Ch3–输入(VI)
     

    器件型号: LMC7101AIM5X/NOPB,器件标识:A00A

    谢谢、

    Michal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michal、

    它显示您在帖子中附加的图像未通过。 要附加图像、请单击该主题帖屏幕右下角的"插入代码、附加文件等"链接。 请再次尝试附加您的图片。

    谢谢、

    Tim Claycomb
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,但 Word 中的图像粘贴不可见:/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMC7101_5F00_Measurement_5F00_TI.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否将图像另存为.png 或类似的文件类型? 然后单击该主题帖屏幕右下角的"插入代码、附加文件等"链接以插入图像。 然后单击工具栏中的插入/编辑介质图标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我添加了附件。 很糟糕:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michal、

    您确定它是2k 负载吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michal、

    如果您移除负载、您的问题是否会消失?

    这种情况发生在多个装置上还是仅发生在一个装置上?

    谢谢、

    Tim Claycomb
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hhm、看起来是一个损坏的输出级...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    测量是在2k 负载下完成的。

    在没有任何负载的情况下、输出范围不会好得多、Vcc=3.3V 时大约为2V。

    一个磁带中的多个设备都有这种情况。

    谢谢、
    Michal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michal、

    您确定电路板上没有其他连接吗? 数据表中有多个图显示了输出可以非常接近3V 电源上的电源轨(图61和62)。 您似乎正在使用 R80和 R82的分压器来施加输入信号。 如果您移除这些电阻器并向运算放大器施加1kHz 或更低的3Vpp 输入信号、您会得到什么? 请发布测量值(输入和输出电压)的示波器截图。 在测量过程中、确保将示波器设置为高阻抗设置、而不是以50欧姆端接。 将其端接50欧姆会导致运算放大器驱动50欧姆、由于器件的输出电流与输出电压限制、LMC7101无法执行此操作。

    谢谢、

    Tim Claycomb
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

    我确定没有其他连接、因为我已经使用这个放大器构建了单独的电路板。

    我按照您的建议添加了测量值 (CH1输出、CH2输入)、它可以确保输出级出现问题。


     

    我认为这是假系列。

    当我们从另一家供应商处购买时、它工作正常、符合数据表。

    此致、

    Michal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michal、

    您是否从 TI 的授权经销商处购买了有故障的运算放大器?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    供应商说运算放大器来自中国经销商。 卷带上有 TI 的原始标记。

    Michal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michal、

    我强烈建议仅从 TI 授权经销商处购买产品。 您可以在此处找到我们的授权经销商。 对于原型设计和更小的订单、您可以通过 TI 商店直接从 TI 购买器件

    谢谢、

    Tim Claycomb