This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA2128:关于正负电源电压的平衡

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: INA2128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/808970/ina2128-regarding-the-balance-of-supply-positive-and-negative-voltages

器件型号:INA2128

您好!

在连接的电路中使用 INA2128UA。
电源电压为±7V。


如果此时正电压和负电压之间存在轻微差异、INA2128UA 输出是否存在任何问题?


例如、电源电压可能为+7V 或-7.3V。


失调电压输出电压是否会增加到负侧?

此致、

e2e.ti.com/.../3051.INA2128UA.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、User5994067、

    在 非对称电源下使用 INA2128时、只要输入共模和输出电压保持在相对于电源定义的线性范围内、就不会出现问题:

    仪表放大器的有效输入/输出电压范围不仅是电源的功能、而且是增益和 Vref、因此为了确保线性运行、请使用以下链接下载 VCM 与 Vout 计算器:

    http://www.ti.com/tool/ina-cmv-calc?keyMatch=output%20voltage%20vs%20common-mode&tisearch=Search-EN-Everything

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamara-San。

    感谢您的回答。

    我下载了 VCM 与 VOUT 计算工具、但仪表放大器下拉菜单中不存在 INA2128。

    我应该怎么做?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将与团队合作、尽快将其添加到网络中。 不过、要回答您的问题、使用非对称电源时应该不会出现问题。 如果您有任何其他问题、请随时联系我们。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tamara-San:

    感谢你的答复。

    当软件完成并将新版本上载到 Web 时、您可以给我发送电子邮件吗?

    此致、