This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL071:AEC-Q100认证

Guru**** 2814055 points

Other Parts Discussed in Thread: TL071, LM218-Q1, TLV171-Q1, OPA171-Q1, TL082-Q1, OPA197-Q1, OPA192-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/801746/tl071-aec-q100-certification

器件型号:TL071
主题中讨论的其他器件: LM218-Q1TLV171-Q1OPA171-Q1TL082-Q1OPA197-Q1OPA192-Q1

您好、先生、

我的客户在其系统上使用 TL071用于汽车应用、但他们需要 AEC-Q100认证。

我想知道我们是否可以使用 LM218-Q1来替代它、或者您有更好的建议吗?

非常感谢、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    TL071和 LM218-Q1完全不同。

    我将介绍以下运算放大器:OPA197-Q1、OPA192-Q1、TLV171-Q1、OPA171-Q1和 TLE2071-Q1。 如果双路运算放大器可以实现、则 TL082-Q1也可以实现。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、

    替换产品是否必须采用相同的引脚排列和封装? 是否需要平衡引脚?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    客户更喜欢 P2P、但我认为这不是必须的。 对于平衡销、我认为最好具有、但我正在与客户进行检查。

    非常感谢你的帮助。

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick、

    我将等待您的回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    我与客户核实、他们说他们只需要 TL071等通用运算放大器。

    因此、我建议先向他们推荐 OPA171-Q1。

    感谢你的帮助。

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    与 TL071相比、两个"171"的压摆率要低得多、稳定时间要长得多。 如果必须驱动 SAR ADC 的输入、这可能是一个问题。 但另一方面、"191"和"192"可能过快、这可能会导致最初为 TL071设计的电路出现稳定性问题。 很难决定、因为没有任何一种替代方案会像通常那样成为100%的替代方案。 因此、我会告诉客户这种困难。

    Kai