This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:如何连接感测引脚

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/801816/ina226-how-to-connect-sensing-pins

器件型号:INA226

您好,

我计划使用多个 INA226、由于电路板的尺寸、必须感测电压的位置(SoC 下方)与电流(靠近稳压器)之间存在相当长的距离。

我正在考虑两种方法:

1) 1)将 INA226放置在靠近电源稳压器的位置(其中电流感应是)、并从 SoC 下方的电源岛路由电压感应轨道。

我担心长轨会拾取电路其余部分的噪声。 如果这是可以接受的、您是否有任何建议?

2)

作为替代方案,我可以使用两个 INA226一个来感测电流一个靠近感测点的电压,然后我将没有 使用 IN+、IN-或 VBUS。

是否有任何关于如何连接此器件未使用的输入引脚的建议? 这种方法是否优于通过长轨路由感应电压?

谢谢

Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想添加一个 mor equestion。
    3)
    是否可以将 IN+和 VBUS 保持在不同的电压上,即在稳压器之前测量电流并在稳压器输出端测量电压,对于某些低电压(0.8V),我不希望分流器引入压降或影响配电网络阻抗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastian、

    感谢您考虑使用德州仪器。

    1.我认为您可以在不产生太大误差的情况下过滤总线电压。 VBUS 引脚的输入阻抗为830k Ω。 因此、您可以使用高达几百欧姆的滤波器电阻、而不会显著影响测得的总线电压。 如果您担心可能的误差、则可以始终降低滤波器电阻并增大滤波器电容。 我会将滤波器电容尽可能靠近 VBus 引脚放置。 在这种情况下、VBUS 引脚的长迹线应该没有问题。

    2.我会先尝试上述选项,因为这样可以节省您的成本和电路板空间。 但是、如果您继续这种方法、您可以将未使用的检测引脚接地、并且未使用的 VBUS 引脚应连接到建议工作范围内的电位。

    3、只要不超过绝对最大规格、INA226就应该正常、即使 IN+的电势比 VBUS 高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    非常感谢您的回答、非常有帮助。

    我想确认一点、当您谈论 Vbus 上的滤波器时、您是否建议简单的一阶 RC 或更高的衰减1?

    谢谢

    Sebastain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebsastian、

    我建议使用一阶 RC 滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Patrick

    Sebastian