This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8640HV:适用于60V 应用的 IPC-2221B 导体间距

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP8640HV
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/809633/lmp8640hv-ipc-2221b-conductor-spacing-for-60v-application

器件型号:LMP8640HV

您好!

我的客户希望将 LMP8640HV 用于60V 应用、但 他们需要满足 IPC-2221B 导体间隙标准。 如果我理解正确、则外部导体之间需要23.62密耳的间隙、但引脚要比这更近。  是否有符合间隙要求的解决方案(除了更换器件)?

谢谢、

Antonio  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    遗憾的是、除了使用不同的器件外、这里没有其他解决方案、因为无法对 LMP8640HV 进行物理更改。

    最棒的

    Peter