This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:INA240A3偏移

Guru**** 2768835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/808111/ina240-ina240a3-offset

器件型号:INA240

我们在 INA240A3上遇到了一个特殊的偏移问题。 引脚8上的偏移似乎始终为200mA (测量值)、30mV 电压。

 我们按如下所示连接器件。 在“低功耗模式”中,V3P3电压被禁用,但总线上连接了一个电池。

在引脚5未通电的情况下、引脚3和2上存在电压是否存在任何问题?  数据表让我认为应该可以、但所有应用都显示了开关下游的分流器。 在本例中、分流器位于开关的上游。

 我认为这可能会以某种方式改变输入偏置电流并导致偏移。 我们并不是在每一个方面都看到这种情况,这使跟踪这种情况变得更加困难。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    可以按照您描述的方式使用器件。 在总线处于活动状态时、如果没有 V3P3、则不应对器件产生负面影响。

    在什么条件下可以观察到30mV 偏移? 它在整个电流范围内是否一致? 如果您执行下电上电(反复打开和关闭 V3P3)、偏移值是否每次都相同? 增益如何、在大约100时是正确的?

    如果您要进行 A-B-A 交换、失调电压是跟随有问题的 IC 还是与电路板一起?

    下一步、您可能还需要检查输出以查看它是否在振荡。 如果不是、一些列出的输入/输出测量数据将有所帮助。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    自您上次发布以来已经有一段时间了、因此希望您的问题已得到解决。 我现在将关闭该线程。 如果您需要进一步的帮助、您可以回复重新打开主题帖。

    谢谢!

    Ian Williams
    应用经理
    电流和磁感应