This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV324A:LMV324A 输入失调电压的正常分布是多少?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV324A, OPA837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/809654/lmv324a-what-is-the-normal-distribution-of-the-lmv324a-input-offset-voltage

器件型号:LMV324A
主题中讨论的其他器件: OPA837

您好:

    请询问、LMV324A 的输入失调电压为正负1mV。 输入失调电压的正常分布是多少(或大多数芯片的输入失调电压的值是多少)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    如果您在数据表(表6.7)中查看电气特性、则典型的输入失调电压为+/- 1mV、即+/-一个标准差。 因此、大约68%的器件将处于该偏移电压范围内。  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    而且、大多数器件最终会测试失调电压、在这里、它们看起来像是屏幕上显示为+/-4sigma。  

    较新的器件将显示与 OPA837数据表中的直方图类似的直方图、有时平均值确实会稍微偏离零。 整个分布随电源电压的变化而略有变化。