This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA138:当 V+电压低于1.3V 时、INA138输出电压变为高电平(~1V)

Guru**** 1637200 points
Other Parts Discussed in Thread: INA138, INA168
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/807456/ina138-ina138-output-voltage-goes-high-1v-when-v-voltage-goes-below-1-3v

主题中讨论的其他器件:INA138INA168

我们使用以下电路进行电流测量、当 DC1电压低于1.3V 时、R323两端的电压将达到~1V (与波形类似)、即使没有电流流动。 这是 INA138的行为或我们的电路存在的任何问题。

请帮助我们解决此问题...

如需了解相关信息、VM_SW 电压为18V、DC1电压为12V。

 A138.

谢谢、此致

Uday Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Uday、

    您能否显示原理图? (单击"插入代码、附加文件等..." 按钮、然后单击"回形针"按钮。)

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uday、

    感谢您访问 E2E 论坛、获取问题的答案。   

    要回答您的问题、如果 Vin+和 Vin-上的共模电压低于2.7V、则不能使用 INA138或 INA168来测量电流。  这可以在 INA138上2.7V 至36V 的共模输入范围内看到。

    如果您在寻找替代器件时需要帮助、请告诉我。  如果是、请向我提供您需要的主要规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier 好、

    非常感谢您的信息、

    此致、

    Uday Kumar、