This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7321:负偏置电源、正电源接地

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM7321, OPA322, TLV9061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/800814/lm7321-negative-bias-supply-with-grounded-positive-supply

器件型号:LM7321
主题中讨论的其他器件: OPA322TLV9061

大家好。

我有一个非常简单的通用运算放大器问题(我使用的是 LM7321)

我是否可以使用 LM7321,同时仅为简单的单位增益负电压跟随器提供负电源(不是负增益,它是用于偏置缓冲器的负输入电压跟随器)

我的电路设置是  

电源 V+:信号接地

电源 V-:-3V

IN+:负输入(保证  -2 <输入<-0.5  )

IN -:与 OUT 引脚连接(用于单位增益电压跟随器)

我认为我的配置没有问题。 我有一些采用相似电路拓扑的非运算放大器无反馈缓冲器(接地正电源、仅负电源)  

此外、我的 SPICE 仿真结果在单位增益下看起来很好

我没有注意到任何问题吗?

感谢大家

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sangbeom Jeong、

    只要您的输入保持在放大器的电源电压之间、并且您希望输出信号介于0V 和-3V 之间、这一点就没有问题。 确保您的负载端接至0V 和-3V 之间的电位、如所示。

    不过、如果您的总电源电压仅为3V、您可能需要考虑使用 OPA322或 TLV9061等低电压器件。 它们通常具有更好的低电压性能、这两种器件也具有更好的失调电压。

    最棒的
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。

    实际上、该运算放大器用作双向偏置电压源/灌电流电源(大约+/- 50mA)

    如果您有更好的偏置电源解决方案(必须同时使用灌电流和拉电流)、请告诉我。

    祝你度过美好的一天!