This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA694:过载恢复

Guru**** 2509745 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA695, OPA694, OPA698, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/809044/opa694-overload-recovery

器件型号:OPA694
主题中讨论的其他器件:OPA695OPA698TINA-TI

您好!

 这大约是增益= 2.5时的恢复时间。
因此、类似器件 OPA694具有增益= 2的数据(图23)。
我认为恢复时间小于10ns。 并将满足 客户的要求、即使是典型规格。
问题1.  此数据是否也适用于 OPA695、或者是否应 替换为 OPA694?
       I 仿真钳位放大器(OPA698)、但 这是窄带宽。
问题2.  我使用 TINA-TI 测试了 OPA694、但输出有可能超过电源电压。
       它看起来是理想的运算放大器。 模型是否有问题?
最棒的地方
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiroshi 您好、

    同样很难判断 OPA694的规格是否适用于 OPA695。 您需要对其进行实际测试以进行确认。 我认为,结果应该相似,但必须进行测试以确认。  

    如果您看看 OPA694的模型宏、它会提到以下内容:

    注:
    * 1 -此宏模型预测良好:直流、小信号交流、
    *噪声和瞬态性能
    条件*
    * 2 -此宏模型预测不好:失真
    *(谐波、Intermod、diff。 增益和相位...)、
    温度影响、电路板寄生效应、差异
    *在封装样式和处理更改之间
    * 3-对于 Spice3F4用户,他们可能需要取消注释 F 的行
    *函数并注释掉 PSpice F 函数的行
    *和亚克。 首先尝试当前的网表,然后注释掉 if 行
    *出现错误。
    *常规表单:
    * FXXXXXXX N+ N- VN1 P0
    *示例:
    * F1 12 10 VCC 1mA 1.3M
    * 4-对于某些仿真器、需要放置 F 语句的子 ckt
    *在结束语句内,然后是回车

    但您提到您正在使用 TINA 进行建模、因此不会出现任何问题。 我自己以增益1测试了 OPA694、但没有发现任何问题。 您能否为我提供您的 TINA 文件? 您是否从产品文件夹的工具和软件部分下载了模型? 这将确保您拥有最新的模型。

    谢谢!

    卡兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    我了解 实际规格。

    我从产品文件夹中下载了最新的型号。 该模型工作正常。

    谢谢你。

    Hiroshi