This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:INA226 - CM 耐压能力

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/802123/ina226-ina226---cm-voltage-withstanding-capability

器件型号:INA226

尊敬的团队:

根据数据表、我计划在模块设计中使用 INA226、其中提到 INA226可以承受高达40V 的 CM 电压、还提到了 INA226、因为所有输入引脚都受830千欧内部电阻器的电流限制。

我的问题是、 如果我向 Vbus、IN+和 IN-引脚施加12V CM 电压而不使用 Vsource、将影响器件性能或降低器件性能。

此致、

Rohith K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rohith、

    首先、让我澄清一下、只有 VBUS 引脚具有830k Ω 共模内部输入电阻。 IN+/IN-引脚的输入电阻基于其动态输入偏置电流、当 Vcm > Vs 时、该电流会增加。

    我不确定您的意思是"没有 Vsource"。 您是说 VS 引脚(INA226的引脚6)上没有电压吗? Vs 通常表示 Vsupply。

    无论如何、无论 VS 引脚是否有电压、输入引脚的绝对最大模拟输入电压额定值40V 都是有效的。 ABS 最大额定值通常相互独立。 因此、在任何情况下、如果 VCM 介于-0.3V 至+40V 之间、那么只要该电压相对于 GND 引脚且 VCM 电压源具有与 GND 引脚共用的接地/返回路径、器件就不应出现降级。

    希望这能解答您的问题。 如果不是、请在后面添加其他问题。

    此致、
    Peter