Other Parts Discussed in Thread: INA226
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA226 尊敬的团队:
根据数据表、我计划在模块设计中使用 INA226、其中提到 INA226可以承受高达40V 的 CM 电压、还提到了 INA226、因为所有输入引脚都受830千欧内部电阻器的电流限制。
我的问题是、 如果我向 Vbus、IN+和 IN-引脚施加12V CM 电压而不使用 Vsource、将影响器件性能或降低器件性能。
此致、
Rohith K