This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM6172QML-SP:用于16LD CLGA 封装的 NC 引脚和外壳连接

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/801931/lm6172qml-sp-nc-pins-and-case-connection-for-16ld-clga-package

器件型号:LM6172QML-SP

NC 引脚能否接地? 部件的外壳是否包含金属和/或是否隔离或接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raymond、

    NC 引脚未在内部连接到裸片上的任何元件、因此如果您担心金属悬空、可以将其连接到您想要的任何电位。

    器件有金属盖、您所指的是什么吗? 我不认为这在内部连接到芯片上的任何东西、但我可以确保再次检查。

    最棒的
    Zak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raymond、

    16引线 CLGA 封装使用带陶瓷底座的引线框和密封的陶瓷盖。 因此、盖子是隔离的、不导电。 本例中没有其他金属。

    最棒的
    Zak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zak