请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE032 我无法在数据表中找到 afe032的 FIFO 大小。 此号码是否可用?
此外、数据表中以不同的方式列出了 XCLK 和 SCLK 的下限频率(这与我们的应用无关、仅供参考)。
在"电气特性:数字"部分中、XCLK 下限被列为5MHz、 在 AFE032时钟要求中、XCLK 下限被列为10MHz。
在 SPI 时序要求中、SCLK 下限被列为20MHz、 而在 AFE032时钟要求中、SCLK 下限被列为14MHz。